Previous TopicNext Topic
Vous êtes ici: Bienvenue dans l’application TI‑Nspire™ pour iPad® > Aperçu des variables > Verrouillage et déverrouillage de variables

Verrouillage et déverrouillage de variables

Verrouiller une variable la protège d’éventuelles modifications ou suppressions, et permet d’éviter que des changements ne soient apportés par inadvertance à une variable définie. Par exemple, vous souhaiterez peut-être verrouiller les variables permettant de définir l’heure ou l’altitude, pour garantir une bonne intégrité.

Il ne vous est pas possible de verrouiller les variables suivantes :

Variable système ans
Groupes de variables stat. et tvm.
Verrouillage de variables

 

1. Accédez à l’application Calculs et tapez sur la ligne de saisie pour afficher le clavier.
2. Tapez sur Outils .
3. Accédez à Actions, puis tapez sur Verrouiller.

4. Tapez sur Verrouiller la variable pour sélectionner la fonction et l’insérer dans la ligne de saisie.
5. Tapez sur , puis sur le nom de la variable que vous souhaitez verrouiller.

Remarque : Vous pouvez également saisir le nom de la variable dans la ligne de saisie.

6. Tapez sur ENTRÉE.

Le résultat Terminé indique que la variable est verrouillée.

La liste du menu des variables affiche une icône représentant un verrou pour les variables verrouillées.

Remarque : La commande de verrouillage supprime l’historique des opérations Rétablir/Annuler lorsqu’elle est appliquée à des variables déverrouillées.

Déverrouillage de variables

 

Pour modifier ou supprimer une variable verrouillée, vous devez préalablement la déverrouiller.

1. Tapez sur Outils et accédez à Actions>  Verrouiller.
2. Tapez sur Déverrouiller la variable pour entrer la fonction dans la ligne de saisie.
3. Tapez sur , puis sur le nom de la variable verrouillée.
4. Tapez sur ENTRÉE pour supprimer l’état de verrouillage.

Le résultat Terminé indique que la variable est déverrouillée.

 

© 2013 Texas Instruments Incorporated